结果:找到"储能 串口屏",相关内容894条
- 2.1寸旋钮屏应用于智能马桶方案分享
- 近几年随着人们生活水平和消费能力的提升、智能技术在家居生活中的应用普及,智能马桶的市场规模正在逐步扩大,但我国智能马桶起步较晚,相较于日本接近90%和韩国约60%的普及率,中国家庭对于智能马桶的认知程度还不是很高,市场渗透率低,但市场容量巨大。一方面,中国的新消费人群已经逐渐成为消费的主力军,他们对新鲜事物的接受能力强,有较强的好奇心、探索心,对于智能马桶行业来说具有不可忽视的推动力量;另一方面,我国人口老龄化加剧,智能马桶省事便捷的操作与健康智能的产品功能给老人群体带去更舒适的体验,极大改善老年人的卫生问题,释放产品更多的需求空间。未来智能马桶应朝着趋于人性化的方向发展,更多的基于用户体验...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 串口屏 智能马桶 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-14 16:13:00
- 启明智显|2.4寸串口屏智能储物柜应用方案
- 我们经常能在超市、医院、健身馆、火车站、酒店、公交站、旅游景点等地看到储物柜的身影,储物柜已经成为当代社会日常生活中不可或缺的产品。纵观社会发展,人们的存储方式大致经历了人工存储、独立存储、自动存储和智能存储四个主要发展阶段,储物柜也随着存储方式的发展和变化而不断进步。传统储物柜颜色和款式多以黑白为主,样式单板,只是单纯的存物所用,很少有考虑到储物柜的美观和舒适性,为了满足智能化时代人们对视觉体验的更高需求,启明智显提出了2.4寸彩屏应用于智能储物柜的解决方案,与以前的储物柜相比,智能储物柜不仅在安全性上有很大的提升,在用户的操作方便性和维护成本上也得到了优化。解决方案方案选型推荐2.4寸串...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口屏 储物柜 物联网 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-29 10:08:00
- 启明智显|基于LINUX系统的86控制面板方案分享
- 随着家居智能化理念的广泛普及,越来越多智能家居开始代替传统家居参与到人们的生活日常中。为了实现智能家居的一键控制,启明智显根据用户对86盒(智能控制面板)不同性能需求,特基于SigmastarSSD201/SSD202D/SSD212三颗不同性能的MCU与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发多款可快速助力智能控制面板完成联网+彩屏升级+语音交互应用的标准串口屏,对全屋情景实现一键选择。产品规格:MCU:SSD201/SSD202D/SSD212屏幕尺寸:4寸屏幕接口:RGB/MIPI分辨率:480*480/720*720通讯接口:RS232/TTL/WIFI/485交互方式:触...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 串口屏 智能86盒 智能家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-24 16:57:00
- 4.6寸(960*480)长条屏家电彩屏应用降本好方案
- 在消费升级的大背景下,家电逐渐向智能化、可视化的发展趋势靠近,针对智能家居可视化操作的需求,启明智显推出基于ESP32-S3的低成本4.6寸(960*320)长条串口屏方案,可在通用方案一半左右的成本的基础上实现智能家电的信息展示和人机交互的需求。低成本,高效率4.6寸串口屏是启明智显基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款可快速助力产品完成联网+彩屏升级应用的一款标准串口屏。该方案基于960*320的LCD开发,是针对嵌入式市场推出的一款低成本彩屏显示的方案。它在不增加外部RAM的情况下实现产品的UI显示及电容屏的良好交互效果和语音交互的AI智能体验。...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 智能家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-20 16:55:00
- 启明智显分享|3.5、4.3寸串口屏在洗碗机上的应用
- 近年来,随着消费群体的转移,年轻人在消费中的影响力和话语权也越来越大,推动着消费结构的升级。年轻群体在满足基本的物质需求的同时,更注重于生活的品质和便捷,例如餐后对使用过的碗碟,他们更希望通过一个功能齐全的产品代替双手对碗碟进行清洗,从而有更多的时间去做提升自己的事情。洗碗机的出现很完美的解决了这个问题,解放人们的双手,有更舒适美好的生活体验。在消费升级的大背景下,洗碗机在国内家庭的渗透率逐年提高,洗碗机也呈现出市场规模高速增长、产品技术持续迭代、竞争格局急剧变化的特征。如果想让洗碗机在市场中有竞争力,可以将彩屏和洗碗机结合起来,通过全面触屏选择洗碗机的工作模式和查看洗碗机的工作状态等,通过...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 洗碗机 串口屏 智能家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-19 16:23:00
- 启明智显分享|4.3寸串口屏在户外便携式电源智能化应用方案
- 方案背景:在当今的社会发展中,人们户外移动终端电子产品已经不仅仅局限于一部手机,而是涵盖了功耗较大的笔记本、平板等等,甚至包括了人们的代步产品,如电动滑板车、可折叠电动车、智能平衡车等等,所以人们对电耗产品的户外续航能力提出了更高的要求。大容量户外电源的出现在很大程度上解决了电耗产品的续航需求。大容量户外电源内置锂离子电池和自身的储能装置,容量大且方便携带,自带多种充电接口,能满足多种电耗产品的续航需求,因此还被广泛应用于家庭应急供电、应急救援、户外休闲、移动办公、露营、钓鱼等场景。移动电源的电源信息需要通过一定的方式显示给使用者,才能让使用者第一时间内直观地了解到设备的电源信息,以及是否短...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 储能 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-04-27 10:02:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:47:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:44:00
- 尝鲜!内窥镜方案抢先看!
- 方案介绍内窥镜,是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器,可用于医学检测,安全检测,反恐等方面。目前内窥镜在工业领域内具有独特的优势,它可以把人们的视距延长,并且能任意改变视线方向,准确的观察物体内表面的真实状况,这是其他检测仪器无法取代的。目前内窥镜在工业上方案成本偏高,普及应用慢。为此,启明云端推出了基于乐鑫ESP32-S2芯片的高性价比内窥镜方案。内窥镜方案系统图启明云端推出的内窥镜方案和市面上的传统方案相比有什么优势?1、价格便宜,性价比高!2.只需一颗芯搞定。相比由主控+WIFI芯片才能完成的传统方案,启明云端推出的新型内窥镜方案,只需一颗芯片...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-27 10:42:00
- 7寸串口屏在油烟机上的应用
- 根据2021年的家电调查报告,90后群体占比最大。以油烟机为例,年轻消费者对油烟机的功能需求,不再局限于抽油烟,自动清洁、自动巡航、智能联控、查看菜谱等功能,而是更加关注产品的新颖度与实用性。下图某品牌的油烟机,就应用了启明云端7寸的彩屏方案。简约大气,不仅能边做菜,还能随时查看菜普,再不行,手机来个投屏,做饭之余再追个剧。接下来小明为大家介绍一下用SigmaStarSSD202D方案做的7寸串口屏。7寸串口屏方案是基于SigmaStarSSD202D(ARMCortexA7内核)主频高达1.2GHz,分辨率为1024x600的7寸IPS电容触摸屏幕,开机速度非常快,两秒显示logo,7秒进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-22 14:35:00
返回